This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:TPS6.5983万B PP_EXT SENSE和PP_EXT电流公式

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621229/tps65983b-tps65983b-pp_ext-rsense-and-pp_ext-current-formula

部件号:TPS6.5983万B

您好,TI:

英特尔APEX Creek参考设计是用于PP_EXT SENSE的10 m ohm。

我们想知道Rsense和电流计算的公式。

请向我们提供公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您可以在固件用户指南的13.1 部分找到电流测量的公式: www.ti.com/.../slvuah7b.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric您好:
    谢谢,请参阅TPS6.5983万B规格第15页。 有PP_EXT电流限制设置。 您是否知道FW v 4.39 中的设置?
    我们想知道电流限制设置为多少安培? 我们可以修改它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您在TPS6.5983万B上使用哪种FW模板? 是否可以向我发送您的.pjt文件?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    TPS6.5983万B上用于PP_hve的电流限制设置将由源容量寄存器中的电流设置确定。 我注意到在您的源功能中,您在PP_hve上设置了一个PDO,最大电流为3.25A,100 % 峰值电流设置。 这将启用3.25A的电流限制设置。

    谢谢!
    Eric