This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万EVM:使用EVM为Asus笔记本电脑充电

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620832/tps65981evm-charging-asus-laptop-using-evm

部件号:TPS6.5981万EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5981万, PMP1.1451万

我们收到了TPS6.5981万,

 

我们已将20V输入3A电源连接至输入套管插孔

 

我们在J6中进行了必要的更改

 

 

但是,当我们连接需要1.5 A的20V Asus笔记本电脑时

 

我们看到Vbus波形上升到20V ,介于两者之间

 

我已附加波形

 

黄色波形为V总线

绿色为系统总线。

 

请您帮助我们了解可能出现的问题

 

笔记本电脑间歇性显示正在充电

但是,来自直流电源的电流很难是0.01 A

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    请将EVM上的.pjT文件附加到您的EVM上吗? 我将在此处将其加载到EVM上,并尝试重现此问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,  

    我们尚未将任何PJT文件加载到EVM上  

    我们已采用EVM,并对交换机进行了以下配置。

    我们已将Asus笔记本电脑连接到C型端口端  

    我们已在输入巴瑞尔插孔一侧连接了20V 3A电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    我已经在几台不同的C型笔记本电脑上使用了采用默认配置的TPS6.5981万-EVM,它们都可以充电。 您是否可以下载最新版本的TPS6598x应用定制工具并对EVM固件进行刷新?
    您拥有的EVM上可能有旧的FW映像。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Eric的快速响应
    您能否指导我参考哪个应用手册来了解如何重新刷新EVM固件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    您可以从以下链接下载该工具: www.ti.com/.../tps6598x-config
    安装完毕后,您需要将电源连接至TPS6.5981万-EVM,并使用微型USB电缆将TPS6.5981万连接至PC。 然后在工具中,您需要单击“Device”(设备)-->“Re-Flash EVM Firmware (Recovery)”(刷新EVM固件(恢复))。 接下来,确保选择FTDI作为USB到SPI适配器,选择TPS6.5981万-EVM闪存映像,然后单击“确定”。 闪存更新完成后,该工具将通知您。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Eric,  

    我一定会刷新EVM  

    但是,如果观察20V波形的波形调降和重建,则CC线路通信中可能会有一些问题  

    如果我们仍然面临问题,那么最好的调试方法是解决此问题

    您能否也向我们发送EVM板的图像?

    我们是否正确配置了交换机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    笔记本电脑的工作可能有点奇怪。 我已在本地使用各种笔记本电脑测试了TPS6.5981万-EVM上的最新固件,但没有发现任何充电问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用了PMP1.1451万
    它可以为笔记本电脑充电
    PMP1.1451万使用PD类型C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    请在TPS6.5981万上加载最新固件,并告知问题是否仍然存在。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们尝试在TPS6.5981万上刷新最新固件,但这没有任何变化。  我们观察到类似的结果。

    下面是我们上周五测试的TPS板的行为,

      • 已使用GUI TPS配置工具升级固件。  
      • 该板使用具有20V和2.25A输入的直流电源供电。  
      • 在将主板连接到Asus Zenbook3笔记本电脑时,没有进行充电。 我们可以看到所有三个指示灯(CTL 0,1,2)都在闪烁。 VBUS测试点在0.5和20V之间波动。  
      • 我们尝试为Nexus 6P手机充电,这是TypeC PD投诉。 这里也会出现充电图标,但几秒钟后,电话消耗的电流将下降到0A。  
      • 当我们将TPS连接到Asus Zenbook 2时,CC线在0和5V之间波动。 当我们连接到Nexus 6p时,CC线路处于SteadyState。
      • 当我们将扩展板连接到TPS时,Asus笔记本电脑能够检测到USB pendrive。

    以下是屏幕截图。  第一个 是Asus Zenbook,第二个是Nexus 6P电话。 黄色代表VBUS, 绿色和红色代表CC1和CC2。  


    谢谢!

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Avinash,

    您是否有可用的PD分析仪来读取两台设备之间的PD通信? 这将使我们更好地了解在失败的案件中发生的情况。 是否还可以确认J6上的跳线配置? 最靠近料筒插孔的顶部跳线应位于右侧,下面的跳线应位于左侧。
    此外,您是否可以在TPS6598x应用定制工具中进入调试模式并读回PD状态寄存器? 要执行此操作,请单击“调试”选项卡-->“调试模式”。 设备连接后,单击设备1,端口0,然后单击调试寄存器。 在调试寄存器中,您将找到PD状态。 阅读该寄存器时,您在"软重置详细信息"和"硬重置详细信息"中看到了什么?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请找到J6的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidh,您好!

    您似乎已使用焊接的导线将料筒插孔输入端接地。 这可能已损坏主板。 是否可以在拔下导线的情况下重试测试?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,
    2根粉色导线是不同的导线,来自我的实验室电压源,

    我使用2根电线连接了20V @ 3A电源。
    我相信它不是GND
    正如您在波形中看到的那样,Vbus偶尔会升至20V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    由于此问题已脱机,我将关闭此线程。

    谢谢!
    Eric