This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何启用ds90ub948模式生成器功能

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619718/ds90ub948-q1-how-to-enable-ds90ub948-pattern-generator-function

部件号:DS90UB948-Q1

您好,Sirs:

我们的产品是汽车液晶显示器。 它可以与ds90ub947配合使用。

现在,我们要启用模式生成,并按照此应用程序注释4.2 和4.3 部分进行操作  

http://www.ti.com/lit/an/snla132c/snla132c.pdf

我们总是无法获得任何输出摆动(测量LVDS CLK_OUT)。 保持直流电平为1.2V。

是否有任何需要注意的事项?

对于4.2 部分,只需要两个i2c命令写入,那么我们应该得到默认的800x480计时,对吗? 因为我的理解是"是"

为什么我们仍然看不到LVDS_CLK频率??

0x65,0x03,

0x64,0x11,

需要您分享有关此方面的经验。 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询,并已将其分配给应用程序以供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,
    您是否有外部定时输入? 您可以尝试使用寄存器0x65设置中的内部计时(设置为0x07)。

    此致,
    Steven