This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:一些OLDI输入问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619824/ds90ub947-q1-some-oldi-input-questions

部件号:DS90UB947-Q1

大家好,

我们已经使用 DS90UB947/948,并且有一些问题。

1、DS90UB947是否可以通过单个LVDS (4个LVDS通道+1个时钟)支持1024x768分辨率?
2、关于不同的分辨率,是否需要额外的设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配给应用程序工程师进行审阅和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1、DS90UB947是否可以通过单个LVDS (4个LVDS通道+1个时钟)支持1024x768分辨率?
    是的,一条通道可以支持720p数据吞吐量。
    2、关于不同的分辨率,是否需要额外的设置?
    通常,它不需要特殊设置。但更改视频格式后,请为UB947/ub948重置一次。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS90UH947是否可以通过单个LVDS (4个LVDS通道+1个时钟)支持1920x1080分辨1080分辨率?

    比特率可以传输吗? 高达2Gbps????

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    惊叹
    请检查d/s,对于UB947的单通道应用,最大PCLK为96 MHz。 因此,您应确保分辨率和帧速率在此值范围内。

    此致,
    Steven