This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于活动DDC块

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620179/tmds181-about-active-ddc-block

部件号:TMDS181

您好,Moise-San,

 

我们的客户在汇侧应用中使用TMDS181 (图36),并想了解有关活动DDC块的信息。

参考TMDS181数据表上的功能块图,DDC线包括活动DDC块。

这是否意味着SCL_SRC和SCL_SNK以及SDA_SRC和SDA_SNK上的电容负载是电气隔离的?

换言之,SNK侧连接的电容与SRC侧之间的电容是否相反?

 

如果否(因此这些引脚未隔离),请告诉我们SCL_SRC和SDA_SRC引脚寄生电容的最大值

(如果您没有最大值,我们需要寄生电容直方图。)

 


 

非常感谢您的验证。

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    是的,SCL_SRC/SDA_SRC和SCL_SNK/SDA_SNK是隔离的,寄生电容约为10pF,我们没有对此参数进行详细测试。

    活动DDC块实现I2C时钟拉伸,这就是我们推荐snoop模式的原因。

    HDMI连接器上的I2C电平要求为5V,而HDMI接收器可能允许;客户可能需要一个电平转换器来隔离电容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

     

    感谢您提供信息。

    我们的客户希望估算DDC线路的最大电容,以满足“HDMI合规性测试的ID 8-9”要求。

    我们了解DDC线的电容是以下元素,我们可以在图36中排除SCL_SRC和SDA_SRC引脚的寄生电容

    -布局模式的寄生电容

    - HDMI Rx的寄生电容

    - SCL_SNK和SDA_SNK引脚的寄生电容

    我的理解是否正确?

     

     

    还有两个问题。

    ---------

    [Q1]

    >活动DDC块实现I2C时钟拉伸,这就是我们推荐snoop模式的原因。

     

    我知道,如果SCL_SRC和SDA_SRC针脚已连接GND,则TMDS181是snoop模式。

    我的理解是否正确?

     

    *找不到snoop模式的详细信息。

    -----------------

     

    [Q2]

    >HDMI连接器上的I2C电平要求为5V,而HDMI接收器可能允许此电平;

    >客户可能需要一个电平转换器来隔离电容。

     

    我知道此电平转换器显示以下红色圆圈。

    我的理解是否正确?

     


    ---------

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    是的,在监测模式下,您必须将总线中所有元素的容量和路径本身相加。
    8.4 4节中有一个注释对此进行解释。 snoop模式是指SCL_SNK/SDA_SNK中的监控DDC;由于SCL_SRC/SDA_SRC未使用,因此它们与GND相连。
    监控DDC以检测1.4 和1/40 2.0 的TMDS_CLK_Ratio 1/10中的变化。

    I2C具有漏极开路输出,需要上拉以设置VH电平,您看到的上拉电流是正常操作所必需的,该图假定接收器具有5V容限。
    电平转换器可将电压从电压电平(如图所示)从电压侧接收到接收器(连接至3.3V或1.8V的其它上拉)所需的3.3V或1.8V。

    HDSCLSCA 7-13检测也可测量1.4 ,SDA和CEC中的电容。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    很抱歉,我的回复和详细信息出现延迟。

    此致,

    Kanemaru