This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:数据速率和PPM容差设置

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619540/ds280df810-data-rate-and-ppm-tolerance-setting

部件号:DS280DF810

您好,

我们的客户正在考虑DS280DF810的25.7.8125万Gbps和27.952Gbps数据速率。 我们将按如下所示设置寄存器。是否正确? 当我们设置0x64=0xFF时,PPM容差的值是多少?

产生的寄存器值,

REG_0x60 = 25.7.8125万Gbps的0x40 PPM计数

REG_0x61 = 25.7.8125万Gbps的0x74  PPM计数

REG_0x62 = 27.952Gbps的0xE1  PPM计数

REG_0x63 = 27.952Gbps的0x45  PPM计数

REG_0x67 = 0xE0 设置PPM公差  

REG_0x64 = 0xFF 设置PPM公差

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    设置0xx64=0xFF对应于+/- 1000ppm容差。 请注意,25.7.8125万Gbps是标准速率,因此要将重新计时器通道设置为该CDR速率,只需设置0x2F[7:4]=0x5。 DS280DF810实际上不支持多个VCO组。以下是信道寄存器 0x60 - 0x63的设置,可手动将CDR设置为27.952Gbps。

    0x60 = 0xE1,0x61 = 0x45,0x62 = 0xE1,0x63 = 0x45 (由于不支持多个组,组0和组1的编程相同)

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师