This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:925安培和926 v 303安培;IVI 302

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620397/ds90ub925q-q1-925-926-v-303-302-for-ivi

部件号:DS90UB925Q-Q1

你(们)好  

我当前的系统正在使用DS90UB9225-Q1 /926配对。 之前,我已被告知10 m 是 最大电缆长度,这是否与正常运行的典型互连距离相同?

DS90UB303/302配对是否更加稳定,并且具有不同的最大互连距离?  

非常感谢,

罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ross,
    我已要求其中一位应用程序工程师回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大电缆长度10米,高性能电缆(无断路)和连接器(100欧姆差分阻抗)非常干净的印刷电路板布局,极低抖动输入PCLK。 较低的PCLK范围会更坚固。
    UB303和UB302 fmax为45MHz。