This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:电流限制行为

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617237/tps65982-current-limit-behavior

部件号:TPS6.5982万

您好,TI:

我需要以3-3.5A,20V,3-4毫秒持续时间驱动电感负载,有效值测量 值约为1A (20W)。  如果源和汇都使用具有2A协商合同的TPS6.5982万,TPS6.5982万将如何响应峰值电流值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    峰值电流行为取决于源TPS6.5982万的配置。 您可以将源PDO中的峰值电流从100 % 调整为200 %。 由于您有2A合同,需要通过3-3.5A负载,我会将200 % 处的20V/2A PDO的峰值电流设置设置为在不触发OCP的情况下通过此电流。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    这可能会记录在数据表中,我错过了它,但接收器PDO的行为类似,对吗?

    数据表中将会说明

    "通过PP_HV到VBUS的电流仅限于ILIMPHV (仅当作为电源运行时),并由数字内核自动控制。 当电流超过ILIMPHV时,限流电路将激活。 根据过流条件的严重程度,瞬态响应将以以下两种方式之一作出反应: 图27显示了硬短路时的大致响应时间和夹紧特性,图28显示了软短路时7英寸时的大致响应时间和夹紧特性。

    因此,散热器不会限制功率。 但是,我可以在设置中设置接收器PDO峰值电流--这是否意味着接收器PDO峰值电流将由源使用? 放射源的极限值是多少?

    换言之,如果我的源设置为200 % 峰值,而我的接收器设置为150 % 接收器,则OCP之前的峰值电流将为150 % ,但因为源会将电流限制为150 % 正确吗?  还是200 % ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    接收器未按照USB PD规范实施任何OCP。 仅当与所连接设备的源PDO匹配时,才使用接收器PDO中的接收器设置。 如果“源”设置为“200 % ”,而“接收器”设置为“150 % ”。 OCP将在200 % 标记处跳闸。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    最后一个问题是,如果TPS6.5982万符合C类标准,它应该能够支持以下任何配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我已附加我的设置。 我已将我的PDO接收器设置为仅接受3A,但我仍在与2.25A源协商合同。  发生什么事了?

    e2e.ti.com/.../PDO.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    我假设您使用的是45W C型适配器,它为您正在使用的TPS6.5982万-EVM提供20V/2.25A。 尽管您将源PDO设置为仅接收3A,但它仍将接受较低的合同。 在这种情况下,PD通信中的功能不匹配将设置为1:

    您可以在USB PD规格中找到有关功能不匹配的更多信息。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    是否有任何方法可将接收器配置为不接受PDO并保持在5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    您可以尝试更改自动协商接收器寄存器(0x37)中的设置如果禁用自动协商接收器寄存器,TPS6.5982万将只接收5V合同。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    我想澄清一下,

    我需要发送一个命令,然后与兼容源协商一个20V,3A合同,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    正确。

    谢谢!
    Eric