This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:D+,D-,ID和VBUS引脚上的1500 V ESD额定值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S214, TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621012/tpd4s214-1500-v-esd-rating-on-d-d--id-and-vbus-pins

部件号:TPD4S214
主题: TPD4S014中讨论的其他部件

您好,

如数据表中所述,TPD4S214的D+,D-,ID和VBUS引脚可承受高达+/- 15 kV的ESD事件。 另一方面,数据表中的表6.2 指示这些引脚上的ESD额定值为1500 V。此1500 V额定值是什么意思?

此致,
欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧空局,

    设备的ESD等级在多种条件下指定

    以下是TPD4S214数据表的7.2 部分的捕获

    HBM ESD保护用于防止设备受到人体物理接触板上部件的伤害

    CDM ESD保护用于在制造过程中保护设备

    IEC ESD保护是系统级ESD保护等级。

    TPD4S214具有所有3种类型的保护,并将正确布局,无源电路将支持整个系统的1.5万V IEC ESD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘,

    感谢您的回复。 我刚刚注意到,我的部件号出错了:它是TPD4S014,而不是TPD4S214。 TPD4S014的6.2 部分指出这些引脚上的ESD额定值为1500 V。请对此作出评论吗?

    此致,
    欧空局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧空局,

    数据表中存在印刷错误。  我可以确认该部件符合+/-1.5万V的触点和气隙IEC保护要求。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘,

    感谢您确认正确的ESD等级。

    此致,
    欧空局