This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032A:逻辑接口路线图

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN65MLVD200, SN65MLVD200A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618757/ds90lv032a-roadmap-of-the-logic-interface

部件号:DS90LV032A
本线程中讨论的其它部件:SN74AVC8T245SN65MLVD200SN65MLVD200A

大家好,

我的客户希望用小尺寸更新其产品。 因此,他们希望寻找小尺寸包装的替换零件。 例如SN74AVC8T245,DS90LV032,SN65MLVD200等。

因此,客户想知道我们现在或将来是否有可选的更换部件。

我们能否提供零件的路线图?

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lacey:

    DS90LV032和SN65MLVD200A目前不打算移动到较小的封装中。 您是否有客户请求的包裹类型的详细信息? 我想了解更多有关机会和要求的详细信息。 请随时通过Ryan.Hashimoto@ti.com直接与我联系。

    我在SN74AVC8T245上没有可见性。 请重新发布您的问题,以便支持该设备的团队可以单独回答。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:
    感谢您的回复!
    DS90LV032和SN65MLVD200A用于BBU板,BBU板与其他PCB板一起插入背板。
    并且BBU板需要热插拔,这是变速器正在执行的操作。
    所以我想知道DS90LV032和SN65MLVD200A是否支持热插拔?

     此外,DS90LV032和SN65MLVD200A的接收器 只能支持3V CMOS。   MLVDS收发器是否支持1.8V CMOS?


     非常感谢!
    莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lacey:

    TI目前没有支持1.8V CMOS的MLVDS解决方案。 我建议将LVDS设备与LSF010x系列的电平转换器配对。

    请让我继续研究一下DS90LV032和SN65MLVD200A是否支持热插拔操作。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lacey:

    关于您对设备是否能够支持热插拔的问题,如果输入可以支持电源为0V且接地时的信号,我认为设备可以支持热插拔。 请确保在任何热插拔应用中先连接GND。

    我已经查看了DS90LV032和SN65MLVD200A的规格,它们确实支持上述热插拔操作。

    此致,
    Ryan