This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:要求查看DS80PCI800示意图

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621089/ds80pci800-asking-for-the-ds80pci800-schematic-review

部件号:DS80PCI800

大家好,
客户希望将DS80PCI800用于机器人应用。
您是否可以帮助查看Shematic?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SHH

    我建议使用汇率=浮动

    地址B6的R668和R672应为DNI。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    感谢你的帮助。
    客户是否可以交换路线P和N以进行路由?



    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我可以为您查看一个示意图。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的确认。 因此DS80PCI800没有+/-的极性。 是这样吗?

    下面是客户请求的方框图。

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    以下是原理图,请帮助您复习原理图。密码"ti"

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    可以反向连接DS80PCI800。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我可以选择将PRSNT_N引脚连接到系统PRSNT信号,这样DS80PCI800在必要时可以更好地支持热插拔事件。  否则原理图看起来正常。

    将来,如果需要保护任何机密文档,可以通过电子邮件发送示意图。

    此致,

    lee.sledjeski@ti.com