This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP418:请求SN65LVCP418设计支持

Guru**** 2819995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619466/sn65lvcp418-asking-for-the-sn65lvcp418-design-support

部件号:SN65LVCP418

大家好,
客户希望使用 SN65LVCP418 执行演示。
下面是结构图。
能否请您提供您对此结构图的意见?  

客户对 SN65LVCP418有 以下疑问
1.VCC、RESN、I2C_EN序列?
2. RESN激活:内部还是外部?
如果外部,RESN针脚从高到低,需要保持低或高?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    用于VCC,I2C和RESN引脚。

    我建议允许VCC和I2C一起提升。  通过对输入电压进行主动或简单的RC控制,延迟RESN向较高水平倾斜的能力。  这将启用I2C模式并重置418寄存器。

    RESN是有效的"低"信号。  设备内应有一个35Kohm的上拉。 接地的外部电容器将提供延迟功能并重置寄存器。  初始复位后,针脚可以保持"高"。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    如何连接引脚16?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    理想情况下,SN65LVCP418将与交流耦合输入一起工作,并允许VBB引脚自偏至1.6V

    如果需要直流耦合,则可将VBB针脚连接至1.5V 和 (VCC-VID/2)之间的电压。

    V-by-One输出的常用模式是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,
    感谢你的帮助。 客户对VBB有疑问。请帮助。
    逐条数据通道由交流耦合和端接差分对组成。
    问:
    1. VBB是SN65LVCP418的内部电压还是需要外部输入1.6V?
    2.如果需要外部电压,功耗如何?
    3.客户是否可以使用分压器电阻来保持1.6V电压?

    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    由于通道已采用交流耦合,因此VBB可以保持断开状态,内部电路将使共模保持在1.6V。

    无需添加外部分压器来驱动VBB引脚。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    您是否可以帮助查看原理图? 密码为"ti"。

    e2e.ti.com/.../CONVERTOR-BOARD_5F00_2017.0831万.7z

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我建议在RESN和VBB输入上添加上拉/下拉电阻网络。  我想从这些电阻器网络开始,应该从BOM中的NC开始。

    此致,