This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:交流耦合时的输入共模电压

Guru**** 2589930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617069/ds25br110-the-input-common-mode-voltage-at-ac-coupled

部件号:DS25BR110

您好,

我们的客户正在考虑交流耦合输入。

在这种情况下,它是否需要外部输入偏置电路?

如果存在内部偏置电路, 则输入共模电压是多少?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    此问题是否有任何更新?

    我正在等待信息更新。

    此致,
    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的时间。  如果可能,最好连接DS25BR110,不要使用交流耦合。  LVDS接收器具有广泛的共模电压范围,可 直接处理大多数信号。  在许多情况下,没有任何偏差的交流耦合已经成功。  添加外部共模电压偏置将提供额外的噪声抑制。  我建议提供 ~ 1.2V的外部偏置,我会偏置 具有~1K外部阻抗的输入,以避免 将总输入 端接阻抗从100欧姆偏移得太远。   

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    请您回复。

    在交流耦合的情况下,是否可以在没有任何偏差的情况下使用?

    换言之, IC内部是否存在偏置电路?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki-san,

    器件的输入端没有低阻抗偏置。  根据我的经验,DS25BR110在没有外部偏置时,会向下浮动到GND。  此解决方案在实验室中运行良好。  对于噪声更大的系统,我至少会在原理图中添加一个选项来偏置DS25BR110输入。  对GND的偏置也是可以的,这将消除开发任何其他电压电平的需要。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢您的支持。

    我了解偏置电路。

    由于我们关心噪音,因此我们将检查外部偏差。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki-san,

    好的。  如果您有任何疑问,请告知我们。

    此致,