This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619363/p82b715-power-supply

部件号:P82B715

尊敬的论坛:

我需要连接2个I2C从属设备[A] 和[B]以关闭主设备,并 在远处连接一个[C](+/- 6 m)。 远一点的一个项目将与一套P82B715WFP相连接。 (我不能承受数据丢失!)

1.对于主电源+两个近接电源+一个P82B715和另一个PSU (也是5V),第二 个P82B715 +[C]从电源,我可以使用相同的电源(5V)吗? (当然,所有接地都将连接在一起)
以下是“链”的示意图:

主<--> A <-> B <->P82B715 <------------------ > P82B715 - C
PSU 1                                                                           PSU 2

2.由于距离是“唯一”的6 m ,我可以使用“普通”电缆吗? (不是5e类或类似)

非常感谢您提供有关此问题的任何信息!
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    您可以,只需注意电缆的跌落和适当的去耦合,因为远程设备上的负载是正常的。 我会确保您的负载不会太高,仅P82B715一个也不会太坏,但如果您有一堆其他设备,则需要考虑。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答我的第二个问题? 弗朗西斯。但我仍在寻找我的第一个问题的答案。  当我浏览数据表时,我发现两个P82"的电源是相同的。  我的第一个问题是,每个P82是否都有自己的电源( 接有GND)。

    再次:感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    很抱歉,我错过了第一个问题。 答案是可以,假设两个电源电压相同,您可以使用两个单独的电源。 确保两块板之间的接地连接牢固,以抵消任何明显的接地偏移。 大多数人使用相同的耗材,因为这样更具成本效益。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢,Francis。
    我这样做的原因是因为整个系统的主电源是12伏。 我将它转换为5 V的主等电压,并将12 V的电压运行到我的"远距离" I2C上。 在那里,我将其降低到5V (与Master + I2C/[A]+ I2C/[B]+ P82B715相同,以避免干扰,不同的线路跌落等。我的多线缆中会有一些额外的电线,我将使用这些电线来承载GND。 我只将电缆的屏幕连接到主装置的GND。

    现在再问一个问题(与此项目无关):是否可以在不使用第三个P82B715的情况下在两个P82B715之间进行切换?
    再次:感谢您的关注!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    我不确定您所说的"在两个P82B715之间轻触而不使用第三个P82B715?"的含义是什么? 您能澄清吗?

    此外,"有线电视屏幕"的含义是什么? 您是否在谈论电缆屏蔽?

    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Fhoude。 但我发现我的问题很愚蠢。 我认为我不能将SDA/SCL线与LX/LY线混合。 我在数据表中看到,当您插入LX/LY线时,您需要使用P82B725将信号"转换"回SDA/SCL。

    尽管如此,一张图片显示超过1000个字... :)

    您在图中找到的设置是否有任何问题? (任何应移除或重新放置的n ü I²C设备?)

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我要说的是电缆的屏蔽。
    -我是否应将护罩用作GND并连接到LX/LY电缆的两端?
    或者,我是否在电缆中使用单独的电线连接两个GND,并仅连接主侧的护罩?

    1k谢谢!! :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    使用屏蔽作为接地,这将是一个良好的低阻抗路径。 根据连接器的不同,您可能需要将一根导线接地以实现冗余。 根据我的经验,当移动连接器时,可能会出现短暂的间歇性接地反弹,这可能会干扰通信,但这取决于电缆屏蔽和板之间的连接是否牢固。
    Francis Houde