主题中讨论的其他部件: AM5728
我有一个来自Sharp的双通道LVDS显示器-部件号LQ185M3LW01。 我认为我已将RGB位正确映射到DS90C387 (R0到引脚R10,B0到引脚B10,G0到引脚G10)。 我还认为我们的时钟和Hsync / Vsync / DE信号是正确的,但是我们无法在屏幕上显示任何内容(甚至不能显示乱码图像)。 我想确认控制引脚的状态,以下是我假设正确的情况:
预:100K上拉
PLLSEL:0欧姆上拉
R_FB:0欧姆上拉
r_de:0欧姆上拉
双:10K/10k电阻分压器
BAL:0欧姆上拉
我们一直在努力使任何东西都能显示出来,甚至是一幅混乱的图像,任何帮助都将受到极大的赞赏。 尽管如此,如何正确配置单到双显示屏的应用手册很少。