This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:组件故障?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621452/tlk110-component-failure

部件号:TLK110
主题中讨论的其他部件: TLK105

TI E2E社区您好!

我们遇到了TLK110组件故障的几个案例(由于我寻求帮助以了解此帖子的原因而导致功能丢失)。

说明
请考虑我们为AFDX实施两个相同的信道之一(仅100 Mb/s操作,无自动协商,参见ARINC 664):

PHY
U14 - TI TLK110
U22 - M ü Würth Elektronik 7.49010012亿A 1422,变压器,LAN,1端口,100 Base-T, 1500V交流,350µH Ω,1:1回转比
U18 - Fairchild Semi NC7WZ125K8X, 缓冲器/线路驱动器,2通道同相3-ST CMOS 8引脚US T/R
L9 - 铁氧体磁珠120R,Murata,BLM15AG121SN1D

差异
与用户手册的区别,图3-1。 "单电源操作的电源连接":

  1. C242 = 100nF (推荐1uF)
  2. 在UM中,有2个C242和2个C192
  3. 引脚22电路:L9 & C155=10uF & C157=100nF  

问题
问题在于,在正常环境条件下,在几个地点的数周-数月时间内,我们的主板的两个相同通道中的一个(见上图)将出现故障并停止运行(无链接,无任何内容)。  我们最初的猜测是主板处理不当/静态/收发器RX/TX线路中的交流电压过高,但在不到一年的时间内遇到了4种此类情况,并考虑了故障条件,主板处理和使用方案(环回测试- ch.A到ch.B, 连接到没有PoE的Cisco交换机,与avionic交换机通信),我们开始怀疑。

测量
我曾经尝试过使用DMM Fluke 179测量其中一个故障板的组件参数(我知道这不是最好的方法) 我发现故障通道与健康的同一主板和健康的三个相同主板相比有以下偏差:

  • 在C28触点处测量的电容,同时仍焊接到板上(电容器非常接近引脚37 PFBIN2):10.1uF (如果~105uF表示正常)
  • 在C28 触点处测量的电阻仍焊接到板上:从~12kOhm到~100kOhm的电阻测量值不断增长(而不是~12kOhm的健康电阻),有时可达到~430kOhm
  • 在R33触点处测量的电阻,同时仍焊接到板上(电阻器非常靠近引脚24 RBIAS):4.87kOhm (4.49kOhm,用于正常工作)

因此,内部电压调节器(PFBOUT,PFBIN1,PFBIN2)似乎电气损坏。 我们认为这是次要问题,是其他一些问题的结果。

问题

  • 您的先生(女士)是否遇到过类似的问题/使用案例?
  • 您是否认为我们的实施可能包含一些缺陷,在某些情况下可能导致此类TLK110 PHY故障?
  • 您认为除了以上所列之外,我还应该执行更多测量吗?

  • 最重要的是,您是否知道导致此类失败的原因?

 

非常有希望,致以诚挚的问候
Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexey,

    -TLK105在生产中运行一段安静的时间,尚未报告设备级别故障。

    考虑到设计中的用例方案非常广泛,您可以将其缩小到导致失败的特定方案。
    -您的主板上是否有任何额外的ESD保护,特别是对于POE用例?
    -每次测量,怀疑是LDO。 您是否可以尝试向部件外部提供1.55v电压?

    最后,我们希望您提交FA的零件。

    此致,
    很棒