This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:DP8.362万数据表推荐用于10/100Mb/s双绞线变压器接口问题的电路

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621286/dp83620-dp83620-datasheet-recommended-circuitry-for-10-100mb-s-twisted-pair-transformer-interface-question

部件号:DP8.362万

您好,

我想使用DP8.362万替换英特尔的过时部件LXT971A,它看起来是一个很好的"嵌入式"替换件, 但我发现 他们的变压器 接口 不同, 有人能告诉我,如果我不更改原始LXT971变压器的电容和电容配置,是否可以? 如果这样做,会有什么不良后果?

下面是推荐的DP8.362万变压器接口

下面是LXT971推荐的变压器接口

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅Digikey的DP8.362万数据表和LXT971数据表,以比较推荐的变压器双绞线接口,看起来我无法从笔记本电脑上传剪裁的图片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据我的理解,LXT971是64引脚设备,不会作为插入式更换。 您也看了DP8.3848万吗?

    我们提供了一份从LXT971到DP8.3848万的滚动文档,您可能需要参考。

    www.ti.com/.../snla092b.pdf


    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    非常感谢您的回答和建议,  我想找到支持双绞线和光纤接口的PHY芯片,DP8.3848万不支持光纤,因此我选择DP8.362万, DP8.3848万和DP8.362万,在MII接口和变压器接口的性能和引脚配置方面似乎完全相同。 是否可以直接使用PDF作为使用DP8.362万替换LXT971的指导

    谢谢

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dennis。 我建议您查看2016年发布的TI新Etherent 100M PHY "DP8.3822万"。 它支持铜缆和光纤。 在MAC接口上,它支持MII和RMII (主/从模式)。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geet

    与DP8.362万相比,DP8.3822万有哪些优势? 它们都提供光纤和双绞线以太网接口

    谢谢

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP8.3822万是最新一代Texas Instrument Ethernet 100M PHY。 除了支持铜线和光纤外,它还支持多个MAC接口,最低功耗,EEE,适用于低功耗系统的WoL以及非常好的EMI/EMC性能。

    这款设备功能齐全,可在100米设备上学习早期的知识。


    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和超小型机(32 QFN)。