This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:最小关断

Guru**** 2556960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621205/tps2549-q1-minimum-toff

部件号:TPS2549-Q1

您好,

您能否告诉我Toff的最小值以供我们参考?

我们不需要保证。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的意思是“输出电压”时间吗?
    根据数据表,典型值为1.8mS,最大值为3ms。
    我们可以保证该值,因此我们不会在数据表中指出此参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tan-San,

    感谢您的回复。

    我需要实际的最小toff值。

    无需保证

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    10US供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sun-San,

    感谢您的回复。
    我觉得对于典型值/最大值(1.8 m / 3毫秒),色散是如此之大。
    10US是正确的,不是吗?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是6sigma数据。典型值为1.8ms。