This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:关于未使用的引脚

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621727/tlk10031-about-unused-pins

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0232万EVM

你好,Lui-San,

 

我们的客户不使用以下PIN。

-Losa (E9针)

-LS_OK_OUT (D9引脚)

-PRBSEN (B9引脚)

-PRBS_PASS (J9引脚)

 

然后,我知道他们可以打开未使用的针脚(无连接)。

我的理解是否不正确?

 

我还有一个问题。

我知道GPIO引脚应通过设备应用板上的电阻器接地。

如果您有任何建议的电阻值,能否告知我们?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    Losa
    LS_确定_输出_A
    PRBS_PASS

    可以浮动。

    否则,请将PRBSEN连接到GND以禁用PRBS功能,我建议这样做,因为此引脚是一个控制输入。

    对于GPIO引脚,~49.9K的电阻器应适合于符合TLK1.0232万EVM (双通道版本)设计的应用。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru