This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31输入下冲

Guru**** 2807505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621542/am26ls31-am26ls31-the-undershoot-of-input

部件号:AM26LS31
主题中讨论的其他部件:AM26C31

大家好,

我的客户想知道此设备可承受的下冲价值有多大。

数据表仅描述了输入电压范围中的最大值。  

请告诉我下冲电压的多少。

这并不是必须保证的。我希望你只能作为一个向导告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将下冲保持在-0.3V以上。 通常为-0.5V至-0.7V,在此情况下,PN结将反向打开。 对于类似的器件AM26C31,其数据表上的电压为-0.5V。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao L,您好!
    感谢您的回复。
    我理解您的建议。
    请继续提供支持。

    此致