This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E:TCA8418E

Guru**** 2548070 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E, TCA8418E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621831/tca8418e-tca8418e

部件号:TCA8418E

您好,

TCA8418E手册 中指出:"如果未使用,请通过上拉电阻连接到VCC "。

但是 ,TCA8418E-EVM原理图中的图20显示未使用的是浮动的。

首先,哪一项是正确的?

其次,为什么我不将其连接到接地,而不是上拉电阻器,它会降低成本和空间?

第三,如果我必须通过上拉电阻将它们连接到Vcc,我是否可以将所有未使用的电阻连接到一个通用电阻器?

第四,开关矩阵是否需要上拉电阻器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amin:

    通常,确保数字输入保持在完全高或完全低状态并避免中间电压是一种良好的做法(因为这会导致电流消耗过大)。 对于TCA8418E,有多种有效方法可以实现此目的:

    1.遵循数据表建议,通过电阻器将GPIO拉高。
    2.让GPIO保持浮动。 这些引脚具有默认启用的内部上拉电阻,这足以维持引脚处的高电压。 但是,在将GPIO配置为输入时,请小心不要禁用此内部上拉。
    3.将GPIO拉至地电位。 在这种情况下,您可能需要禁用内部上拉电阻,以便它们不会增加IC消耗的电源电流。

    IC的功能不需要上拉电阻器,但某些外部开关确实需要上拉电阻(例如,它们可以配置为线路通常被拉高,但通过按键可对地短路)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max,
    在第40页上,表示不需要外部上拉电阻器。 这意味着矩阵开关不需要上拉。
    另一个问题是,是否有TQFP包类型的版本? 我没有尝试设置布局,图40,文本表示“需要4层板”。 如果信号迹线需要4层,这将迫使我使用6层电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amin:

    否,此设备只有一个WCSP套件选项。 不幸的是,这需要几层才能将信号分解出来。 图40显示了具有3个路由层的实现,但如果未使用某些GPIO,则可以简化此过程。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max,
    是的,我将使用4行6列。 可能没有问题。