This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416:PCB板和热插拔之间的数据传输

Guru**** 2958900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, TCA6416, TCA9539, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618758/tca6416-data-transmission-between-pcb-board-and-hot-plugging

部件号:TCA6416
主题中讨论的其他部件: TCA9539,TCA4311A

大家好,

我的客户正在计划设计一个接口板,以便在不同的PCB之间进行数据传输。

在接口板中需要使用TCA6416。

因此,他们想知道TCA6416是否支持PCB和热插拔之间的数据传输。

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lacey:
    您能否获得他们想要执行的操作的块级图? 它们是否仅热插SDA,SCL,接地和VCC? 还是热插拔I/O? 他们是需要它来进行通信,还是只需要它在热插拔时处于高阻抗状态? 通常,我们建议他们通过下拉电阻器将nReset连接到接地,然后在线束中提供nReset信号。 另一个选项是在nReset引脚上设置电阻分压器,这会延迟关闭重置,并使其在低于所需Vcc的电压下停用。

    此外,他们为什么使用TCA6416,我们通常不建议将该零件用于新设计。 我们通常建议使用TCA9539,它具有大多数相同的封装,并且仅有轻微不同的引脚输出。 尽管你们应该考虑一下
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lacey:
    我们确实有针脚的TCA6416A,这是我们建议更换TCA6416的方式。 很抱歉TCA9539混淆了。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:
    TCA6416A用于电信中的BBU板。 BBU板与其他板一起插入背板。 因此,在数据传输过程中,BBU板将热插拔。
    我们想知道上述操作是否会影响TCA6416A。

    莱西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lacey:
    请回答我前面的问题。 我担心,如果他们的供电板上没有热插拔缓冲器,并且总线与其他设备共享,那么当BBU插入背板时,它可能会损坏数据包或损坏一点。 我们有专门为该应用设计的热插拔缓冲器,即TCA4311A。 插入BBU不太可能影响TCA6416,因为它必须具有正确的地址,并且没有数据包损坏,并且由于默认配置,它在启动时将处于高阻抗状态。 这在很大程度上取决于所插接板的寄生性,也取决于主供电板的寄生电容和电感。 您可以通过多种方法将部件长时间保持在复位(高阻抗状态)状态,直到元件的寄生电荷稳定。

    我需要更多的申请信息才能给出好的建议。 我还需要知道您所说的"操作将影响TCA6416A"的含义。 我们可以离线处理此问题,如果您愿意,可以拨打电话。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:
    感谢您的回复。 本周与客户沟通后,我将更新申请信息。 BBU项目将在今年年底前建立。 现在,他们正在寻找能够满足其要求的零件。
    我想知道您需要哪些申请信息来推荐。

    非常感谢!
    莱西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lacey:
    我想知道其主中继器的设计是否使失败的通信生成重试?

    他们的系统是否设计为尝试从总线卡住的情况中恢复?

    他们应该在自己的系统中执行这两项操作。 如果是这样,他们可以小心主电源板和BBU板的寄生剂,缓冲器放置, 并采取预防措施,使无电源设备(BBU板)不尝试立即关闭(aka保持复位时间短),然后实施TCA6416A即可。 这并非特定于TCA6416器件,大多数I2C部件都需要考虑这些因素。
    Francis Houde