This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:aardvark dll未加载

Guru**** 2880550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621486/tps65982-aardvark-dll-not-loading

部件号:TPS6.5982万
主题:TPS6.5981万中讨论的其它部件

您好,

我正在使用应用程序自定义工具。 我正在尝试从设备导入设置,但收到以下错误。 我可以使用aardvark对SPI闪存进行编程,并且可以使用实用程序GUI读取设备寄存器,因此该部件是可访问的。我已经下载了最新的软件版本。

此致,

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    仅需再次确认,您可以使用Aardvark?
    是否可以使用Aardvark进入调试模式?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Eric,

    我可以使用aardvark直接通过SPI接口对闪存进行编程。

    使用主机接口工具,我能够通过I2C端口进行通信和读取写入寄存器。

    我已连接到TPS上的物理I2C端口2,并已将其映射到地址0x38。

    当我在应用程序自定义工具中进入调试模式时,我看到以下screen...it似乎未连接到TPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    您能否告诉我您将Aardvark.dll文件复制到了程序文件中的什么位置? 可能已将其复制到错误的存储库中。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Eric,

    这是驱动程序的位置...我运行的是windows 10 ...

    此致,

    伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    您需要将"Aardvark.dll"文件复制并粘贴到安装该程序的存储库中。 您可以在程序文件中找到它,如下所示:
    C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6.5981万_2_6 Application Customization 3_08\tps6598x-application-customization

    您可以在以下网址下载Aardvark驱动程序: www.totalphase.com/.../usb-driverswindows

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    是的,这是问题所在。 我忽略了将dll放在应用程序自定义工具的此文件夹中。

    感谢你能抽出时间。

    此致,
    伙计