This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:关于SDA_SRC和SCL_SRC的绝对最大额定值

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621234/tmds171-about-absolute-maximum-ratings-of-sda_src-and-scl_src

部件号:TMDS171

大家好,

 

我们的客户想知道SDA_SRC和SCL_SRC的绝对最大额定值。

他们正在评估用于TMDS171的5V电源输出短路测试。

(请参阅下图。)

 

如果5V线路短路,SDA_SRC和SCL_SRC针脚“-0.4V,持续时间约40ns”。

我们知道“-0.4V”超过-0.3V (绝对最大额定值),但此电压仅在40ns周期内(因此时间很短)。

TMDS171是否因该电压而失效?

不幸的是,我看不到活动DDC块的内部圆圈,但我猜TMDS171不会失败。

我的理解是否正确?

 

 

 

如果您联系下面的我的电子邮件地址或让我知道您的电子邮件地址,

我可以发送客户信息。

我期待着收到您的意见。

 

[我的电子邮件地址]

Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    我将与我的团队回顾绝对最高评分,您是否在多个方面看到过这种行为?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

     

    他们用一个样本证实了这种行为。

    我有一个此行为的波形。

    如果您联系下面的我的电子邮件地址或告诉我您的电子邮件地址,我可以发送波形。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    我会向您发送一封电子邮件,以便我们可以共享文件。

    此致