This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0034万:寻求基于铜缆的10G以太网解决方案

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621453/tlk10034-looking-for-copper-based-10g-ethernet-solutions

部件号:TLK1.0034万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0232万EVM

我们是否有万兆部件的参考设计,如铜缆接口(与光纤链路相对)的TLK10.0034万?  根据我对EVM的了解–它是铜缆接口。

无论如何, 我对基于铜缆的万兆以太网解决方案感兴趣。

谢谢!

标记P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    很抱歉回复延迟。 通常,我们建议将TLK1.0232万EVM-10034EVM作为1.0034万作为参考设计,因为此评估板能够与铜缆和光纤SFP+光学模块进行接口。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队