This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:无Vpwr保护

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619917/tpd8s300-protection-without-vpwr

部件号:TPD8S300

大家好,

TPD8S3000需要一个2.7 ~ 3.6V的电源(Vpwr)。

如果系统中没有任何电源(假设使用外部LDO,它会断电或损坏)为TPD8S300供电,它是否仍会运行并提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复此查询时出现延迟。

    TPD8S3000具有所有必要的禁止逻辑,以确保在未通电时用于保护的开关保持关闭,从而提供所需的保护。 该设备还安装了CC Dead Battery电阻器,使系统能够检测C型VBUS连接中的无电充电电池并为其充电。

    此致,
    卡盘