This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:EC表的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618536/iso5852s-questions-for-ec-table

部件号:ISO5852S

ISO5852S的EC表有两个问题。请找到外壳文件。谢谢。

e2e.ti.com/.../ISO5852S-questions-on-EC-table.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    很好地听到你的声音!

    在您的第一个问题中,表格顶部的条件显示温度为25C。

    在第二个问题中,值对齐。 这些图形来自代表客户可能收到的"典型"设备的单个设备。

    表格数据实际上是多个设备的平均值,因此"典型"值实际上是一个错误的名称。 它实际上是我们测量的"n"单位的平均值。

    由于图解位于最小/最大值范围内,一切正常。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    您能否验证此答案以便我们关闭此线程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    还有一个问题。 电路上的Desat和GND针脚之间有齐纳二极管和肖特基二极管并联。

    1.这两个二极管有什么作用?

    2.没有这两个二极管,是否有风险?

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    很好地听到你的声音。

    10.2 .2.1 一节讨论了这些二极管的用途。

    这两个二极管可防止开关过程中产生的电压峰值损坏IC。 电路中的寄生电感会导致峰值,从而损坏该引脚。 肖特基二极管接地用于将引脚上的电压保持在Desat引脚的绝对最大额定值内。

    我强烈建议您在Desat引脚上添加网络,否则IC很可能损坏。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!