This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB 3.0 到USB C的接口

Guru**** 2884080 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB321AI, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621403/hd3ss3220-interface-usb-3-0-to-usb-c

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件: TUSB321AITUSB542

大家好,  

我们需要将Conexion从我们的设备USB 3.0 转换为USB C连接器。 为此,我们找到了部件号为HD3SS3220的接口,  我们的问题是这是否可以使其工作。

 此致,  

丹尼尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    HD3SS3220是适合您应用的部件。 仅当您有一个大板(从设备的USB3端口到Type-C连接器的布局轨迹大于7英寸)时,第二个选项是使用TUSB321AI和TUSB542。

    此致,
    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    此致,

    丹尼尔