This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于Arria 10 SOC设备的USB小程序驱动程序

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619063/usb-gadget-driver-for-arria-10-soc-device

您好,

-我使用的是Linux内核4.1 .22。 我正在使用USB设备控制器驱动程序。 为内核版本3.4 0开发并成功通过USB CV测试。

-使用内核UDC_start gadget,成功通过探测函数后无法调用4.1。

如果有人正在使用此内核版本并正在开发小程序驱动程序,请帮助我。