This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3867万E:DP8.3867万E的Linux驱动程序

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620866/linux-dp83867e-linux-driver-of-dp83867e

部件号:DP8.3867万E

工具/软件:Linux

你(们)好

我对DP8.3867万E的Linux驱动程序有疑问。

我可以在以下git链接中看到Linux示例驱动程序。

我的客户正在寻找与3.18 Linux版本对应的Linux驱动程序。

我是否可以向使用3.18 Linux版本的客户宣布上述示例驱动程序?
(我不知道此示例驱动程序是否可以在不依赖Linux版本的情况下运行...)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我查看了该代码并将其附在DP8.3867万寄存器上,并且对Linux版本保持透明。 要了解Linux版本之间的兼容性,您可能需要咨询相应的Linux专家。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geet

    感谢您的回复。

    我们将检查Linux版本之间的兼容性。

    BestRegards