This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:INT和I/OS PU值的默认状态

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620619/tca6424a-default-state-of-int-and-i-os-pu-values

部件号:TCA6424A

您好,


我使用TCA6424A读取输入,我有一些问题:


1)在数据表中,我没有发现在执行重置脉冲后,INT引脚会发生什么情况,如果断言了INT并且重新设置了设备,INT是否会被清除?


2)数据表中显示"当端口上的数据更改为原始设置或从生成中断的端口读取数据时,将实现重置中断电路"

关于此原始设置,考虑原始设置需要多长时间? 如果我切换了输入HIGH -> LOW -> HIGH,LOW -> HIGH,是否有时间遵守此“原始设置”,或者设备会将上次读取的设置视为原始设置,无论更改发生了多长时间,如果将其转回,INT将被清除?

3)在本主题 中,e2e.ti.com/.../51.8072万 指出未连接的引脚应保持未连接状态,但为了"特别注意",您可以从外部进行PU。 数据表中的哪个位置说明了此内部上拉? 这种引体向上有多强? 是否将其提交给VCCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricardo:

    这些都是好问题,很抱歉我没有即时答案。 我们将对此进行调查,并在下周再次与您取得相关信息。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的报告Max! 我将等待这些答案!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo

    很抱歉耽误您的时间,但我现在为您提供一些答案:

    -中断将通过重置清除。

    -在这种情况下,“原始设置”是指上次读取的设置,因此不需要一定的时间来“锁定”状态。

    我相信您之前提到的主题是不正确的。 这些端口中可能有一些小泄漏电流,会导致电压稳定到高或低电平,但据我所能判断,没有故意上拉或下拉。 我建议使用外部上拉或下拉,以便这些引脚保持定义良好的状态。

    我希望此信息对您有用;如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大