This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C SBU引脚对地短路

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620925/usb-c-sbu-pins-short-to-gnd

主题中讨论的其他部件:TPS6.5986万EVM

大家好,

有关SBU针脚的一般问题。

备用模式不需要SBU引脚。  

由于某些原因,我们需要将SBU引脚连接到GND。

如果我们将SBU引脚连接到GND,会有什么副作用?

此致,

凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kane:

    如果您不打算使用SBU引脚,建议将其绑定到GND。 这可以在数据表的TPS6.5986万 Type-C端口引脚部分中参考。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kane:

    确保将弱下拉电阻添加到接地(根据Type-C规格,1Mohm是一个良好的值)。 请随意使用TPS6.5986万EVM板作为参考(屏幕截图如下)。

    此致,

    Aramis P. Alvarez