This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:功耗(IDD)是多少

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621374/hd3ss3412-what-is-the-power-consumption-idd

部件号:HD3SS3412

HD3SS3412的功耗是多少? 什么是IDD电流?

电流是否低到几毫安? 根据表7.5 6mA和表7.6 21.6mW?

另一方面,散热GND垫通常用于功耗,驱动HSL的4通道通常消耗更多的功率。

还有图17提到VBUS 2A (我们没有VBUS)

我将其用于PCIe交换应用。

谢谢你

多伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正确,功耗为21.6mW,此数值是典型值,最大功耗还取决于电压源,温度,数据速率,布局...
    是的,散热垫用于散热,它也在内部连接到GND。
    VBUS仅适用于USB,而来自VBUS的"2A"与MUX无关,VBUS将从mux路由。
    此致