This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:TM4C129XNCZAD和DP8.3822万无转换器配置不可靠

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620409/dp83822h-tm4c129xnczad-and-dp83822-transformerless-configuration-unreliable

部件号:DP8.3822万H

大家好,

我已经实现了DP8.3822万 tm4c129x组合,并将RMII模式下的DP8.3822万连接到其Mac。 TIVA正在使用来自TIVaware的stock lwip配置,我们已将配置编码为强制10全双工,并对所有自动协商寄存器调用进行了注释。 链路有时不可靠。 自动协商从未起作用,强制速度似乎是唯一的连接方式。 我已经按照TI关于无转换操作的应用说明操作,尽管应用说明建议器件将在100TX模式下运行,但我们从未真正实现100TX链路。  

在原理图中,我有12个DP8.3822万 phy连接到我的FPGA。 PHYS在线对上具有51欧姆的上拉电阻,然后是0.1uF系列电容器。 它们与TIVA连接,另一个51欧姆上拉线对连接。 链路长度非常短-从phy到TIVA大约几英寸。  

我尝试了各种寄存器设置和强制与自动协商的组合,并想知道硬件配置是否可能是一个问题,或者是否有首选的方法来连接它们。 一个注意事项是TX对连接到另一侧的TX和Rx。 这需要将其中一个phys.配置为在内部交换线对。  

提前感谢您的参与。  

-Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    主板上的所有PHY是否显示链路不稳定? 是否强制MDI或保持Auto-MDIX处于活动状态? 最后,您能否分享您的原理图? 只有与以太网PHY相关的电路应该正常,如果担心通过公共论坛共享,则我们可以通过私人消息共享。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aniruddha

    有时所有的phys似乎都掉出了,有时它似乎是孤立于一两个phy。 我们发送的数据量似乎对链路产生了重大影响。 保持我们的数据速率较低有助于解决问题。  

    我一直在强制使用MDI,允许Auto-MDIX并尝试这两种方法。 PHY连接TX至TX,RX至RX。 我尝试了TIVA Lwip选项并将Force 10 FULL设置为无MDIX,在dp8.2822万上,我允许自动协商,这似乎是最可靠的。 我也可以手动在dp8.3822万上设置MDI,这也是稳定的。  

    我可以通过私人消息分享原理图。  

    -Joe