This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:TCA9538最小化LED电流消耗

Guru**** 2906800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621441/tca9538-tca9538-minimized-led-current-consumption

部件号:TCA9538

尊敬的团队:

客户很困惑为什么并行100 K电阻器可以在我们的数据表中最大程度地降低电流消耗。

由于P端口已设置为输入,它如何产生 电压?

您能详细描述一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:
    通常,让CMOS输入保持浮动是一种不好的做法,因为引脚电压会因泄漏电流而四处移动。 如果电压落在Vcc和接地之间,则可能会进入p-FET和n-FET都可以导电的状态,每周考虑一次,并导致过大电流消耗。 我将附加一个链接到应用程序便笺,以更详细地介绍此内容。

    www.ti.com/.../scba004d.pdf

    在数据表中,我们告诉他们将100 k并联放置,因为这样您就可以确保引脚不会浮动。 二极管可被视为非常高的阻抗,因此它看起来像是浮动的,没有100 k电阻器。

    有意义吗? 如果您有疑问,请告诉我。
    Francis Houde