This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于TMDS181

Guru**** 2849440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620541/tmds181-about-tmds181

部件号:TMDS181

尊敬的支持团队:

我的客户正在评估Xilinx EVK,并在其上安装TMDS181,设置是将摄像机输入到TMDS181,然后是FPGA。 sch是随附的。  

虽然他们发现芯片上没有输出,即使只有一个输入。 他们在2.0 上运行,TMDS181在默认设置下启动。  

请帮助您评论哪些注册信息需要更改。谢谢!

注册者地址偏移(十六进制) | 值(十六进制)

0x0                  0x54

0x1                  0x4D

0x2                  0x44

0x3                  0x53

0x4                  0x31

0x5                  0x38

0x6                  0x31

0x7                  0x20

0x8                  0x1

0x9                  0x2

0xA                  0xB1

0xB                  0x0

0xC                  0x0

0xD                  0x0

0xE                  0x0

0xF                  0xF

0x10                  0x0

0x11                  0x0

0x12                  0x0

0x13                  0x0

0x14                  0x0

0x15                  0x0

0x16                  0x0

0x17                  0xF0

0x18                  0x0

0x19                  0x0

0x1A                  0x0

0x1b                  0x0

0x1C                  0x0

0x1d                  0x0

0x1E                  0x0

0x1f                  0x0

0x20                  0x4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    寄存器值为默认值,原理图看起来正常。

    是否可以应用Rx和Tx更改? 这是在写入1以注册0x0A[2]?

    您能否分享第1页的注册?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的回复!

    写入1到0x0A[2]后,所有 reg的读数如下所示:

    寄存器偏移(十六进制)       值(十六进制)

    0x00                 0x54

    0x01                 0x4D

    0x02                 0x44

    0x03                 0x53

    0x04                 0x31

    0x05                 0x38

    0x06                 0x31

    0x07                 0x20

    0x08                 0x1

    0x09                 0x2

    0x0A                 0xB1

    0x0B                 0x0

    0x0C                 0x0

    0x0D                 0x0

    0x0E                 0x0

    0x0F                 0xF

    0x10                 0x0

    0x11                 0x0

    0x12                 0x0

    0x13                 0x0

    0x14                 0x0

    0x15                 0x0

    0x16                 0x0

    0x17                 0xF0

    0x18                 0x0

    0x19                 0x0

    0x1A                 0x0

    0x1b                 0x0

    0x1C                 0x0

    0x1d                 0x0

    0x1E                 0x0

    0x1f                 0x0

    0x20                 0x8A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    寄存器看起来是一样的,我猜写0x0A[2]没有任何效果,对吗?
    您能看到PC中列出的显示屏吗?
    您能否写入寄存器0xFF=0x01,然后读取所有寄存器,最后写回0xFF=0x00。
    请共享寄存器在此过程后,您可以附加文件以节省空间。

    此致