This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万与TPS6.5983万B

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621193/tps65983-tps65983-vs-tps65983b

部件号:TPS6.5983万

大家好,

希望与我们的客户一起验证 TPS6.5983万和TPS6.5983万B之间的区别。  

他们指的是英特尔的参考设计Apex Creek,它似乎正在使用 TPS6.5983万,但想知道他们是否应该使用TPS6.5983万B进行新设计。

谢谢,此致,

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    这两种情况都可以。 它们都与英特尔固件兼容。 但是,由于TPS6.5983万B具有兼容的芯片,因此如果硬件支持TPS6.5983万B,则可以将3.0 升级到3.0。

    谢谢!
    Eric