This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于TX_TERM_CTL=NC (自动选择端接阻抗)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621226/tmds181-about-tx_term_ctl-nc-automatically-selects-the-termination-impedance

部件号:TMDS181

大家好,

 

我们的客户希望了解TX_TERM_CTL=NC (自动选择端接阻抗)。

他们正在评估来自VGA的4k60(6Gbps)信号。

因此,我们认为设置“TX_TERM_CTL=NC”是最合适的。

 

如果您有任何疑虑,请告知我们。

(例如,此设置无法通过合规性测试等)

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    最佳选项是TX_TERM_CTL=NC,在此测试中,将从数据速率和HDMI版本中选择Tx终结处理。

    对于1.4 ,有两个选项:

    数据速率< 2Gbps ->无终端

    数据速率> 2Gbps (< 3.4Gbps)-> 150至300欧姆差分终端

    对于2.0 ,只有一个选项

    数据速率> 3.4Gbps -> 75至150欧姆差分终端

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的支持和信息。

    Regareds,

    Kanemaru