This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176-Q1:支持的最大数据速率

Guru**** 2815915 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620944/sn65lbc176-q1-supported-maximum-data-rate

部件号:SN65LBC176-Q1
主题中讨论的其他部件: SN65LBC180-Q1

你(们)好

我希望您确认支持的SN65LBC176-Q1最大数据速率。

根据生产页面,信令速率(最大)定义为"10Mbps",但数据表中没有有关此信息的说明。

https://www.ti.com/product/SN65LBC176-Q1

此外,SN65LBC180-Q1在数据表中没有有关数据速率的信息(信号速率(最大)在描述页中定义为“30Mbps”)。

请 告诉我您提到的哪份文档将此信息介绍给生产页面?

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,

    通常,收发器的最大信令速率是其输出转换时间的函数。 但是,没有一个明确的公式可以将过渡时间转换为信号速率。 在极限值下,最大数据速率(最小位期间)仅为输出从先前状态切换到新状态然后再转换回的足够时间。 但是,对于数据完整性,通常最好允许比特在一段时间内保持稳定状态值。 一个常见的经验法则是,信号的上升和下降时间不应超过比特周期的1/3。

    尽管产品文件夹中显示的数据速率不同,但LBC180和LBC176的过渡时间实际上非常相似。 您所看到的数据速率差异是由于最大数据速率的得出方式不同造成的。 对于LBC176,估计是保守的,而对于LBC180,估计似乎是积极的。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    我再次检查了生产页面,然后注意到下面的内容。

    *对于SN65LBC180-Q1,似乎信令率和HBM被称为"版本"(而非"非版本 ")。

     SN65LBC176-Q1的情况也是如此,HBM似乎 被称为"版本"(而非"非版本 ")。

    因此 ,SN65LBC176-Q1和SN65LBC180-Q1的数据速率应相同。

    此外,ESD规格的HBM也是相同的b/w SN65LBC176-Q1和SN65LBC180-Q1。

    请您确认这一理解是否正确?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    町田山

    正确的是,LBC176-Q1和LBC180-Q1支持相似的数据速率,因为它们具有相似的过渡时间。  HBM ESD规格也相似,尽管这些是与任何其他数据表参数无关的独立规格。  (HBM级别是在特定设备上实施的瞬态保护的函数。)

    此致,
    最大