This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DG452的替代产品

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617412/alternative-for-dg452

您好,

 Vishay DG452是否有替代产品?

最大100mA

16伏

小于100欧姆

谢谢

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frederick:

    遗憾的是,我们目前没有电阻小于100欧姆的开关16V开关。

    我可以问一下,此开关将进入哪种类型的应用程序? 也许我们可以提出一个可以适应不同规格的建议。 为什么客户需要电阻低于100欧姆?

    谢谢!
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Louie,感谢您的意见。 实际上,CAN总线的电阻要求小于10欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Frederik:

    感谢您的反馈,我会将其带回我的团队。

    路易