This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:DP8.3867万

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621343/dp83867e-dp83867

部件号:DP8.3867万E

您好,

我的客户对DP8.3867万有以下问题

-估计生命周期(以年计)

-为什么E版本在定时方面更好(见下文)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    估计生命周期(以年为单位):

    您是否正在寻找TI提供的此器件的生命周期或部件的工作寿命? 两者均符合TI标准质量策略。

    www.ti.com/.../guidelines.page


    DP8.3867万E主要用于实时工业应用,因此可满足更严格的计时和更高的温度范围。


    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GEET,
    这个问题与生命周期有关。
    由于客户构建和销售的系统的性质,该产品必须提供15-20年以上。
    客户希望了解设备在其生命周期中的位置:简介,成熟,拒绝
    关于两种不同的选择。
    这些设备在物理上是相同的还是不同的芯片。
    也许最好脱机,这样我也可以透露客户的姓名。
    请给我发电子邮件。