This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:用于下拉TX_CLK和RX_CLK

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620577/dp83848q-q1-usage-to-pull-down-tx_clk-and-rx_clk

部件号:DP8.3848万Q-Q1

大家好,

我们的客户将下拉TX_CLK和RX_CLK。

当ECU不通讯时 ,PHY  关闭电源,因此 必须修复它,以免变得不确定。

我认为下拉TX_CLK和RX_CLK没有问题。

如果 您有任何疑虑,请告诉我。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    系统是否处于RMII模式,其中未使用RX_CLK和TX_CLK? 在未使用这些针脚时,可以将其拉下。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aniruddha-san,

    感谢您的支持。

    它是MII系统,而不是RMII。

    由于它是正常工作的, 所以此时下拉电阻器不会产生影响吗?

    请告诉我是否有推荐的电阻值。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    如果选择的MAC接口为MII,则phy驱动这些线路(TX_CLK和RX_CLK)以提供处于活动状态的时钟。 这两个信号都是从PHY输出的,可以添加较弱的下拉列表,以在关闭电源时保持IO状态确定。 您可以使用~10K的弱下拉。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Geet-San,


    感谢您的支持。

    我将参考您的建议。


    此致,

    Tomoaki Yoshida