This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:简单问题:DP8.362万上不提供TX_ER PIN

Guru**** 2558110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621324/dp83620-simple-question-tx_er-pin-not-available-on-dp83620

部件号:DP8.362万

我发现以太网PHY芯片DP8.362万没有TX_ER针脚,我正在尝试将其与NXP POWER MCU MPC855匹配,这是否是问题? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TX_ER是MII接口中的可选信号。 此信号允许系统MAC强制PHY通过插入坏符号代码故意损坏传输的数据包。 通过让MAC向PHY发送信号以停止中间数据包传输,可以实现类似的功能。 通过停止MID数据包,接收节点将把数据包解释为CRC错误。 然后,上层可以决定接收或拒绝有问题的数据包。 由于使用后一种方法更容易实现中止传输数据包的功能,因此不需要TX_ER引脚。

    此致,
    很棒