This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1EVM:是否可以更改和检测HDMI输入的活动视频?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619383/ds90uh949-q1evm-could-i-change-and-detect-the-active-video-of-hdmi-input

部件号:DS90UH949-Q1EVM

德拉斯:

我们正在调试EVM,并发现EVM仅检测 到活动视频,无论我们所输入的内容是什么,均为1280x720。

从下图中,我们只检测到活动视频为1280x720,HDMI频率为74MHz。

从下面的图片中,我们可以看到PC笔记本电脑中的设置。

从下面的图片中,我们尝试设置视频控制,但检测到的结果仅为1280x720。

是否有其他需要我们关注的环境?

请给出一些建议,非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运,
    请注意EDID设置。对于UB949,如果使用内部EDID,UB949仅支持UB949 d/s第19页中定义的某些标准视频格式 您可以使用远程EDID更改此内部默认设置。

    最好的rgds,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven:

    非常感谢您的支持,我们可以接收视频。

    但是  ,当我们使用Apple MacBook Air 和MacBook Pro 提供HDMI 输入时,将会看到蓝屏,而其他PC则不会出现这种情况。

    请给一些建议,避免这种情况。

    非常感谢!

    此致。

    吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven:
    非常感谢您的支持,我们可以接收视频。
    但是,当我们使用Apple MacBook Air和MacBook Pro提供HDMI输入时,将会看到蓝屏,而其他PC则不会出现这种情况。
    请给一些建议,避免这种情况。
    非常感谢!
    此致。
    吴运文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运,
    请在使用Mac计算机时检查显示面板分辨率。谢谢。


    此致,
    Steven