This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:锁定引脚功能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620537/ds90ub928q-q1-lock-pin-function

部件号:DS90UB928Q-Q1

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们想知道针脚27锁定针脚功能是什么以及如何使用?

因为我们的面板会发光,所以我们发现锁销会输出随机的高低高低低。

我们猜面板光亮现象会影响锁定引脚输出,对吗?

现在我们是浮动锁销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配给应用程序工程师查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    很抱歉推送,是否对此问题有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果锁定被切换,则表示链接有位错误,这会使显示面板发亮。 您应该提高链路抖动裕度以消除锁定切换问题。谢谢。

    此致,
    Steven