This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:UL文件号E16.991万的详细信息以及对LPS的支持

Guru**** 2554680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620193/tps2042b-detail-of-ul-file-number-e169910-and-support-for-lps

部件号:TPS2042B

你好,团队成员

您是否对以下问题有任何建议?

1.您能否与我们分享 UL文件编号E16.991万的详细信息?
2. 是否可以使用有限的电源?

此致,
Takanori Yuzawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.请发送电子邮件至michael.tan-pi@ti.com获取UL文件。
    2.一般而言,TPS2042B用于限制输出电流。通常,您的电源能够输出足够的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们没有此报告,但有CB报告,我已通过电子邮件发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sun-San

    客户正在寻找支持有限电源(如UL/IEC 6.095万-1 2.5)的电源开关。
    您知道这种电源开关吗?

    此致,
    Takanori Yuzawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有这么多的部分,你可以建议应用条件,然后我可以推荐给你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与我的客户核实并向您发送反馈。