This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:更新源PDO的操作

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621259/tps65982-actions-updating-source-pdo

部件号:TPS6.5982万

大家好,

 

如果TPS6.5982万是电源,有源PDO为5V/3A,微控制器将电源功能更新为5V/2A,则必须再次握手,以将合同功率调整为5V/2A。 那么,对此应该采取什么行动?

我已经看到,如果微控制器在更新源功能后向TPS6.5982万发送SSRC命令,5V/2A就会收缩。 更新源代码能力并使其再次签约是否是正确的方法?

 

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,是的-发送SSRC将导致合同重新协商。

    -/Praneet