This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:用于DP接口的config1和CONFI2.2组合

Guru**** 2576575 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619152/tusb546evm-config1-and-config2-confunction-for-dp-interface

部件号:TUSB546EVM

我想知道DP接口的config1和CONFIIG2的功能。

我想知道   是否可以在TUSB546EVM中移除连接到DP主机的两根引脚线。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    当源传输HDMI视频交流耦合时,这些引脚在DP双模式下使用,然后您需要电平转换器来获得HDMI直流耦合信号。

    配置1 ->电缆适配器检测(CAD),当连接电平转换器以发送HDMI视频时,该值较高。

    CONFIIG2 ->消费类电子产品控制(CEC)这是一种HDMI信号,它仅使用一个遥控器就可控制通过HDMI连接的媒体设备。

    如果未使用它们,您仍需要在config1上使用1M下拉菜单,在CONFI2.2上使用5M下拉菜单。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    这仅适用于DP应用。

    Local已检查DP标准1.4 第3.2 章关于config1&CONFIIG2说明,

    这与您的反馈略有不同,两个引脚都应该 向下拉,1毫欧。  

    请帮助检查DP主机端是否有下拉电阻器,我们是否应该从DP物理接口端卸下下拉电阻器? 谢谢。

     PC主板中的DP主机端 --> DP物理接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    仅对于DP,电阻器可以为1M欧姆或更大。

    电阻器通常放置在靠近接头的位置,如果电阻器靠近主机,则不会有问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复,另一个问题是 ,如果我可以移除连接器和DP主机之间的双引脚连接(如果它仅用于DP应用), 这样,我就可以使用更少的资源来连接连接器和DP主机,这会降低系统设计的成本。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    是的,您可以移除此信号的连接。 只需记住,源应将这两个信号断言为低电平,并且连接器在config1和CONFIIG2上应具有1M欧姆下拉。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我将在移除config1和CONFIIG2线缆后测试DP性能。