This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:DS100KR800

Guru**** 2993170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619844/ds100kr800-ds100kr800

部件号:DS100KR800
主题中讨论的其他部件:DS125BR820,

DS100KR800在SMBus从机模式下使用。 但是客户配置了有关EQ和VOD的注册。这似乎没有效果。  眼图也 很差? 有一些备注 可供使用? 以客户使用 DS125BR820拳头的方式来说,只是VOD没有收益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    在大多数10G-KR应用中,DS125BR820将更好地与链路培训算法配合使用。  线性行为往往使10G-KR接收器更好地了解AGC/VGA/CTLE/DFE设置,从而实现最佳的眼部开度。

    DS100KR800具有更多增益和CTLE增强功能。  最好从较低的设置开始,以查看系统将如何反应。

    为了“启用”SMBus,应使用值0x18写入寄存器0x06。  如果不执行此操作,对寄存器所做的更改将不会传输到模拟电路。

    初步建议

    注册          值

    0x06                18 '小时

    0x0F                01'h

    0x10                 ab'h

    0x11                 00 '小时

    对所有八个通道重复这些设置。

    您是否有10G-KR信道的方框图显示每个信道段的衰减?  有了这些信息,我可以提出更多建议。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,李。那家酒店都是被宰的。但是这家酒店不好吗? 我们发现它可以在有限模式下工作。 但击球手是引人注目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    根据10G-KR链路的信道长度和衰减,您可以尝试增加DS125BR820的均衡设置。  我会尝试将其从0x01设置增加到0x03,以查看结果是如何更改的。

    此致,

    李