This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:多路复用Gen2信道,使用Sin-Out A0/B0和DIN/Dout 0端口

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620697/ds100mb203-multiplex-gen2-lane-using-sin-out-a0-b0-and-din-dout-0-ports

部件号:DS100MB203

您好,

我对DS100MB203,双端口多路复用IC http://www.ti.com/product/DS100MB203有应用疑问

我正在使用DS100MB203来多路复用一个PCIe Gen2通道,使用部件的Sin-Sout A0/B0和DIN/dout 0端口。  我不打算使用由端口A1/B1和DIN/dout 1组成的第二个可用信道mux。 终止这些端口的正确方法是什么,因为它们将被闲置? 它们是浮动的还是向上/向下拉的?

 

提前感谢您的任何见解。

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    未使用的车道可以保持浮动状态。  内部电路将检测到输入信号的缺失,并自动关闭它们。

    此致,